This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:Intel vPro 延展站支持

Guru**** 1830610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201203/tps65994ad-intel-vpro-ducking-station-support

器件型号:TPS65994AD

先生,  

 我们有一个  在 alder lake-p 平台上使用 TPS65994AD 的项目、以支持 Thunderbolt4功能。 我们需要通过 Thunderbolt 扩展坞功能启动 vPro。 根据英特尔文档编号627223,它要求 PD 固件支持英特尔博锐Registered交替模式。  是否有 documnet 帮助指导我们如何配置?  

请帮助、谢谢。

此致、

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您可以通过在 GUI 的 Thunderbolt Configuration 寄存器中选中 vPro Support 复选框来启用 vPro 支持

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

     感谢更新。 我们是否需要配置0x4a 寄存器?

    或者、这是为了让器件配置它将支持的交替模式?

    谢谢。  

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我认为您不需要在 REG0x4A 中配置数据。 使用启用 vPro 选项的默认 Intel 项目应该没有问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

     在什么情况下、我们需要配置 REG 0x4A?

    谢谢。  

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    另一个需要配置的位、我忘记要说的是、需要检查模式操作支持的位。 您可以在" Tx 标识"中找到它。

    当客户有自己定义的交替模式时、会配置0x4A。 如果您遵循 Intel 参考设计并使用 TBT 模式、则无需配置此寄存器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

     如果我们仅支持 DFP 且不支持角色交换、我们是否仍需要为 交替模式启用 TX 标识中的模态操作支持位?

    谢谢。  

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是的、这仍然是必需的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

     感谢更新、但根据 PD 规范 R3_1 v1.7、  

    DFP 器件似乎不需要为交替模式设置该位。 您可以帮助检查一下吗?

    此致、  

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您需要设置模式操作位以支持 Thunderbolt 模式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

     感谢您的更新。  

    此致、  

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的荣幸