Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80EVM-020 主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQSTUDIO
您好!
在开发我自己的 BMS 板之前、我使用 bq40z80评估板进行测试。 因此、我的实际电池配置是6节串联锂离子电池组、根据此配置、我在评估板中有馈送配置(我附上了配置文件以供查看)。
现在、当我将负载连接至评估板时、它在评估板上的输出电压将变为零。 我不明白为什么会发生这种情况。
此外、我正在尝试获取 Bq40z80的默认固件配置、但找不到、您能帮我解决这个问题吗?
谢谢。
Hrishikesh.