This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202289/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100

你好

请帮助我了解如何将 BQ35100连接到高侧。 R_ SENSE 将连接到电池的正极侧

谢谢!

伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya:

    该电量监测计不支持高侧感测。 仅使用低侧感测电阻。 您可以在中看到 SRN 和 SRP 引脚的绝对最大额定值不是基于 BAT 电压的。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    非常感谢您的回复。

    您能不能建议支持低于1GHz 技术的 高侧 我需要与 BQ35100上相同的性能

    我需要一次性电池监测计

    所有电池类型的故障、库仑累积(ACC)算法

    超低平均

    谢谢!

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya:

    BQ35100是我们提供的唯一一款主电池电量监测计。 如果您只是在寻找库仑计数功能、那么我们可能有一些 ADC 可以满足您的需求: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/overview.html

    此致、

    怀亚特·凯勒