This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可灌入20A 电流的 MV 降压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS548D22, TPS543C20A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202823/mv-buck-which-can-sink-20a-current

主题中讨论的其他器件:TPS548D22TPS543C20ATPS546D24A、TPS546C23

大家好、  

只是想检查是否有也能灌入20A 电流的 MV 降压(12Vin )。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    配置为强制连续导通模式(FCCM)运行的 TPS548D22可能是您理想的单相选项。

    如果可以进行两相应用、则可以使用 TPS543C20A、TPS546C23或 TPS546D24A、但20A 平均灌电流太接近其负电流限值。

    无论是哪种情况、输入电源电压都必须能够在输入端吸收升压的电流、从而确保输入电压不会在输出灌入电流时增加。