This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:VSET 内部分压器与 FB 外部分压器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202491/tps629210-vset-internal-voltage-divider-versus-fb-external-voltage-divider

器件型号:TPS629210

您好!

VSET 内部分压器的预期用途是什么? 只需减少一个外部组件?

我缺少哪些明显的优点/缺点吗? 它的功能似乎与 FB 外部分压器模式完全相同。

我能找到的唯一区别是数据表中的表8-1 (下面)表明、只有在使用外部 FB 时才能在自动 PWM/PWM 和强制 PFM 之间进行动态切换。

这是唯一的考虑因素吗?

非常感谢您的观看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    除了较少的外部元件和更小的解决方案尺寸之外、VSET 模式在空载时具有最低的工作静态电流、并且由于没有反馈电阻器、因此具有更精确的输出电压。 是的、回答正确。  仅当使用外部 FB 时、才能在自动 PWM/PWM 和强制 PFM 之间动态切换模式。  

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    VSET 模式无法设置每个输出电压。 表8-2中只有18个选项。 这就是限制。

    谢谢

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!