This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:将 CAP 引脚连接至一个在 A 引脚之前上升的单独电源以加速上升。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202812/lm7480-q1-connect-the-cap-pin-to-a-separate-power-supply-that-rises-before-the-a-pin-to-speed-up-the-rise

器件型号:LM7480-Q1

您好!

第1季度
当 LM7480x-Q1仅配置为理想二极管(一个 FET)时、是否可以将用于为 CAP 引脚电容器充电的电源连接到在 A 引脚之前而不是在 VS 之前上升的单独电源?

如果 Q1为"是"、请告知我们是否存在任何功能影响。

如果 Q1为否、您能否介绍其他方法来加快启动速度/或使用可能的控制器?

谢谢。

埃维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    如果我理解正确、您需要 针对您的应用更快地打开 DGATE 、这就是您希望 使用外部电源为电容器快速充电的原因。

    您能否告诉我们、您为什么需要在仅理想二极管的配置中实现快速栅极导通、其中输出电压将受电至(输入电压- FET 压降)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kartik

    如果我理解正确,您需要 为您的应用更快地打开 DGATE ,这就是您希望 使用外部电源快速为电容器充电的原因。

    是的、您的理解是正确的。

    您能告诉我们为何需要在仅理想二极管配置中如此快速地开启栅极,其中输出电压将高达(输入电压- FET 压降)?

    我认为这是应用规格要求所致。 如果需要详细信息、我会与客户核实。

    谢谢。

    埃维