This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:具有并联的引导转换器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3907, UC3845, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193864/uc3845-boot-converter-with-paralleling

器件型号:UC3845
主题中讨论的其他器件:UC3907、、 UCC29002

您好!

我们正在设计一款输出 功率为3kW 的升压转换器,为实现模块化,我将功率要求分解为每台1500W。 为了提供3000W 的功率、我将并联转换器。 对于并行操作、我计划使用 LM5080 或 UC3907。

您能否推荐任何其他 IC 或如何有效地使用这些 IC 实现并联操作。

我的输入是40V,升压输出是48V,对于升压转换器,我使用 UC3845  

此致

信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    如果您在寻找共享控制器、我们有 UCC29002。  

    在此功率级别下、我们通常建议使用相移全桥。 以下是您似乎接近于您正在寻找的参考设计: PMP6712。 这是使用 UCC28950 作为主控制器。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    该系统是非隔离的 ,所以作为我的理解相移全桥将不会工作.

      设计并行系统时要注意的任何建议/关键点

    此外、UCC29002还使用高侧感应来实现电流共享。 与数据表相同、CS+和 CS-的电压不会高于15V

    由于我的输出电压将是48V、我必须使用低侧电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    UCC29002 数据表第11页的图5显示了在高电压系统中使用负载共享控制器的示例。

    您认为这对您有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

    您能提供一些建议、如何在 uc3845中实现可编程电流限制和关断模式

    此致

    信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    我不确定您想要如何控制电流限制、但这里展示了一个创建两个阈值的示例。 若要禁用控制器、需要将 VCC 引脚拉至 UVLO 以下。

    我希望这可以回答您的问题。