This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:我正在尝试为新设计找到更合适的降压稳压器

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200996/tps563300-i-am-trying-to-find-a-best-suitable-buck-regulator-for-new-design

器件型号:TPS563300

团队、您好!

我们需要将12V (15W)的反激轨降压至2.8W、3A (~9W)

降压转换器通常应在 0.1A 输出下运行、但在特殊接口中可在2.5A 输出负载下运行。

条件为:它应 在10us 的响应时间内提供开关负载电流、否则可能导致控制器欠压。

您能给我推荐最好的合适的零件,也可以有很长的零件可用性。

此致、

迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    VOUT 条件是什么、看起来是3V

    有些 DCS 控制器件在轻负载时具有良好的效率、但仍具有良好的瞬态性能。  

    我不知道你需要在10us 内作出回应是什么意思。 您是否意味着负载在10us 内从100mA 变为2.5A? 如果可以、只要 VOUT 的峰峰值压降和过冲是可以接受的、那么这应该不是问题。  

    您可以查看 TPS62903

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    感谢您的答复。

    您对上面所做的假设是正确的。

    从上面的波形中、我假设最大 Vout 骤降大约为100mV、而在大约4usec 的50mV 以内。 是这样吗? 如果是这种情况、就可以了。

    与 TPS56x209相关的另一点是、以下波形显示 Vout 骤降在50mV 以内、这是否意味着它具有更好的瞬态响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Deepak 您好、  

    TPS56325基于 DCAP3  拓扑、可提供快速瞬态响应。 我认为、从可能存在瞬态响应的角度来看、  

     

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tahar

    您能告诉我产品发布日期将在何时? 由于我们计划在2023年第三季度将我们的设计投入生产、

    如果之前不能发布、您能建议任何类似的更好的替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!  

    我将此任务分配给我们在中国的应用团队 Miranda、以便提供更多详细信息。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好

    请给我发一封电子邮件: ruby-li@ti.com。  我将为建议分配销售线索系统和应用程序。

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已经给您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好

    谢谢。 然后我将关闭该帖子。

    BRS

    红宝石