This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:TPS2065DGNRG4

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065, TPS2061, TPS2065C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202291/tps2065d-tps2065dgnrg4

器件型号:TPS2065D
主题中讨论的其他器件:TPS2061TPS2065C、TPS2065

大家好、团队

`d 将按如下所示检查我们的器件。

TPS2065DGNRG4

TPS2061DGNR

TPS2065CDGNR

这些器件唯一的区别是使能低电平有效/高电平有效、以及铅涂层 NiPdAu / NiPdAg

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    我们下周会给您回复、祝您度过一个愉快的周末。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    您是否希望了解 TPS2065、TPS2061和 TPS2065C 的区别? 对吧?

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno

    是的、我们的客户可以选择使用这些器件。  

    `d、`s 想知道与应用程序视图是否有差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    对于 TPS2065和 TPS2061、它只存在 EN 的高电平和低电平差异;对于 TPS2065和 TPS2065C、请给我一些时间、我将向您发送一个比较电子表格。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno

    谢谢、期待您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    请参阅下面的屏幕截图:

    谢谢你。

    此致、

    国野市