This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:5V 输入

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61232, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198993/tps61232-5v-input

器件型号:TPS61232
主题中讨论的其他器件: TPS61230

尊敬的支持团队:

TPS61232具有固定的5V 输出。
即使在5V 输入下也能正常工作吗?
输入源是一节5V 电池。

如果它工作、是因为"零占空比模式"?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    该模块可在 VOUT 时工作。

    TPS6123x 使用 COT 控制、因此存在所谓的"零占空比模式"、因此可支持 VIN>= VOUT。  

    以下是 TPS61230的 VOUT 时的测试结果、这是 TPS61232的可调版本。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:
    感谢您的答复。

    我认为"零占空比模式"的条件是 VIN 小于"VIN VOUT + 0.24V"。
    VIN 是否不可能超过5.24V?
    在图32中、我感到担忧的是、即使是 VOUT + 0.7V、VIN 也在运行。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我认为这里的 VOUT + 0.24V"、VOUT 是指实际的输出电压、而不是目标输出电压。 因此可支持 VIN > VOUT_TARGET + 0.24V。

    但请注意、如 ROC 表所示、VIN 不能超过5.5V。

    此致、

    内森