This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:过流限制保护

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201632/tps61196-overcurrent-limit-protection

器件型号:TPS61196

大家好、

我们的客户希望知道用于 查找 R7的电流值。 根据我们的客户,

我们在项目中使用了 TPS61196 IC。 问题是、我们为每个通道使用250mA 电流。 因此、6个通道的总电流为250mA x 6个通道= 1.5A。 为了在公式7中找到数据表中的 R7阻值、电流250mA 或1.5A 将使用哪个值?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    什么是客户输入电压(Vin)和输出电压(Vout)?

    您只需按如下方式进行计算:

       IL =(输出电压*输出电流)/(输入电压*效率)

       ILP =[Vin*(Vout-Vin)]/(L*FSW*Vout)

       IL_PEAK = IL + ILP/2

    可使用 IL_PEAK 来确定电流检测电阻(R7):

       R7_max = VISNS / IL_PEAK、  VISNS = 400mV 典型值

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢您的答复。

    我会要求我们的客户提供 VIN 和 Vout。  由于它将在250mA 上驱动6个通道、因此必须用1.5A 代替 Iout? 能否确认他的理解是否正确?

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    是的、250mA 上的6个通道将使总 Iout 达到1.5A。

    但建议仅针对每通道200mA 持续输出电流使用 TPS61196。 每个通道的250mA 可能需要使用每个通道的脉冲输出。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您提供这些信息。 请在下方查看我们的客户反馈。

    我们需要每个 LED 灯串的总500 mA 电流、并且我们有3个这样的 LED 灯串。 我们是否能够并联两个通道以得到500 mA 的总输出电流。 我不明白脉冲输出的概念、您能解释一下吗?

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    您可以理解为:TPS61196只能连续输出总计6* 200mA = 1200mA。

    因此使用6*LED 250mA 意味着 LED 灯串1和2可能会连续输出500mA,但灯串3不能。 如果字符串3持续输出500mA、则字符串1或2不能。 它们的输出电流波形就像"脉冲"一样。

    Br

    帕特里克