This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:将其配置为两相单输出时、IQ 是什么?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202238/lm25143-q1-what-is-the-iq-if-configurate-it-as-two-phase-single-output

器件型号:LM25143-Q1

大家好、

如果将 25143配置为两相单输出、那么 Iq 是多少?

VOUT1=VOUT2=3.3V、DEMB=GND、MODE=VDDA

VOUT1和 VOUT2均启用。 我在数据表中看到、一个已启用的通道中只有 IQ 数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iris

    当数据就绪时、我将返回。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iris  

    该器件在双相单输出配置中不支持低 IQ 待机模式。  

    在双相单输出配置中、器件通常在不进行切换时消耗3.3mA。  

    - EL