This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:出现振铃问题。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201864/tlv62569-a-ringing-problem-occurs

器件型号:TLV62569

您好!

我们将使用 TLV62569DBV 实现5V 至3.3V 的转换。

设计原理图和示波器测试图显示在随附的文档中。

我有两个问题、请帮忙回答:

1.节能模式下的输出电源的纹波是否大于普通 PWM 模式下的输出电源的纹波?

2.如何禁止 TLV62569DBV 进入节能工作模式? 大多数应用场景对功耗不敏感。

e2e.ti.com/.../TLV62569DBV.docx

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    感谢您与我们联系、

    Unknown 说:
    1. 省电模式操作下的输出电源的纹波是否大于普通 PWM 操作中的纹波?

    是的、与 PFM 模式相比、当器件在 PWM 模式下运行时、Vout 纹波会更大。 通常、在轻负载条件下、器件以 PFM 模式运行、在该模式下开关频率较低、可实现更高的效率。

    Unknown 说:
    2. 如何禁止 TLV62569DBV 进入节能工作模式? 大多数应用方案对功耗不敏感。

    运行模式取决于输出负载、如果您想在整个负载条件下仅在 PWM 模式下运行器件、则可以选择 TLV62569A (TLV62569A数据表、产品信息和支持| TI.com)。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    好的,感谢您的支持!