This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:SW2输出压降

Guru**** 2527090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195703/tps65400-sw2-output-voltage-drop

器件型号:TPS65400

您好!

我的客户在 TPS65400的 SW2上遇到了输出压降问题。

他们参考以下 TI WEBENCH 对 TPS65400进行了设计。

e2e.ti.com/.../WBDesign430.pdf

下面是客户的原理图:

e2e.ti.com/.../7418.POWER.pdf

1.查看以上 TPS65400设计是否有任何问题。

2.请建议 SW2压降的原因及解决方法。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH!

    是否有任何详细说明或波形、请告诉我什么是所谓的压降问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    感谢您的答复。

    该缺陷症状是即使 TPS65400的 SW2输出电压设置为3.8V、输出也会降至1.8V。

                     缺陷时 SW2输出电压正常时的 SW2输出电压

                         

    此外、当开关频率更改为1128KHz (ROSC:160K 欧姆)时、发现 TPS65400通道2输出通常输出3.8V。

    开关频率493KHz (ROSC:383K 欧姆)和1128KHz (ROSC:160K 欧姆)之间有何区别?

    2.能否给大家介绍一下开关频率低、开关频率高的优缺点?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH!

    因为没有 SW、VOUT 和 IL 波形等关键信息、所以我只能猜测根本原因。

    1.改变低频可能导致控制回路的相位裕度低,造成输出振荡。 因此、请捕获 SW 和 Vout 的波形。

    2.电感饱和,低频会导致电感峰值高,会导致 MOSFET 出现高电压尖峰应力。 实际上、它需要在靠近 IC 的位置使用4个0.1uF 的输入电容器、但在 SCH 中、只有1个1uF 的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    感谢你的帮助。

    您能否详细说明一下、您在原理图中应该在何处添加您下面说的电容器?

      实际上、它需要在靠近 IC 的位置使用4个0.1uF 的输入电容器、但在 SCH 中、只有1个1uF 的电容器。

    2.以下是采集的波形数据。

    1)有问题的开关频率:493KHz (ROSC:383K Ohm) TPS65400通道2输出波形

      a)开关                                                                  波形 b)输出电压波形:3.96V (最大值)至1.32V (最小值)输出电压摆幅

    2.开关频率:1128KHz (ROSC:160K Ω) TPS65400通道2号输出波形

         a)切换波形                                                                  b)输出电压波形:3.8V 正常输出

    请告诉我们开关频率为493KHz (ROSC:383K OHM)时输出电压不稳定的原因和解决方案、这是现有的原理图设置。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.抱歉。 我刚发现、SCH 中已经存在0.1uF。 此0.1uF 输入电容器应与布局相结合、以降低内部 MOSFET 的电压应力。

    2.关于不稳定的问题,我也感到困惑。 但我会尽我所能帮助你。 也许我需要更多信息。

    a:负载是多少、压降时负载的电流是多少? 如果将负载添加到满载4A 或让其通过外部电子负载在空载条件下运行、压降问题是否会消失?  

    b.您可以分别捕获3.96VOUT 和1.32VOUT 的 SW 波形? 这次、我想观察10开关周期 SW 波形、并且请不要让波形重叠。

    c.您可以提供电感器的 DS 或让我提供 L2的饱和电流吗?

    b.您可以尝试将一个30pF-100pF 电容器与 R493并联?

    e. Pls 提供布局、我需要仔细检查布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、当电压为3.8V 时、C19的降额是多少。 您可以提供包含 C19降额曲线的数据表的器件型号吗?

    例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    以下是客户回复。

    a:TPS65400 CH 2的最大电流为1.3A。 它在没有负载时正常输出。

    B.

    3.8V OUT 的 SW 波形                                                      1.32V OUT 的 SW 波形   

                     

    C. L2电源线圈器件名称:SWPA6045S8R2MT

    e2e.ti.com/.../SWPA_2B00_series_2B00_of_2B00_SMD_2B00_Power_2B00_Inductor.pdf

    D.当与 R493并联施加30~100pF 电容器时、会出现相同的功率下降症状。

    e. TPS65400 PCB 布局

                                                                 顶部底部

          

    F. C19帽部件名称:CL21A226MAYNNNE

    e2e.ti.com/.../DataSheet_5F00_CL21A226MAYNNN_5F00_20230221.pdf

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    感谢您提供的有用信息。 我将尝试在我们的 EVM 中使用相同的参数重复客户的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH!

    我在 EVM 中使用了相同的参数、没有重复出现客户的问题。  

    它可能受其负载的影响、例如 U60。 客户是否通过断开所有3.8V 板载负载并使用外部电子负载作为负载来执行该测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    客户报告、即使在断开连接到器件的所有负载并在外部施加负载后、也会出现相同的症状。

    此问题是否有任何其他原因或权变措施?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    我的同事会检查一下、并在明天早些时候向您提供反馈。

    吕梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH!

    很抱歉迟到了!

    客户是否移除了 U60的连接? 如果移除 U60、3.8V 电源轨中是否仍有电压?

    使用外部负载后、是否存在 Vout 将从3.8V 下降到1.3V 的边界?

    器件的外壳温度和环境温度是多少?

    能不能提供更多的 FB 布局细节,一些基于布局软件的文件更好.