This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400:波特图仿真查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199615/tps65400-tps65400-bode-plot-simulation-query

器件型号:TPS65400

德克萨斯州达拉斯 TI 支持团队

我想为我的定制设计模拟波特图。

我使用的是 PSpice for TI。

还有 TPS65400的降压瞬态和平均 PSpice 模型。

在一篇 TI 文章中、您知道需要使用平均模型进行波特图仿真。

打开平均模型 PSpice 设计文件后、发现实施了外部交流电源、该电源负责波特图仿真。

我的查询是、同样的实现方案将在我的定制设计中工作、还是需要更改外部交流电源的振幅或任何其他更改?

是否可以计算电感器、电容器和交流电源的振幅选择?

这里、我将附加 TPS65400平均模型设计中的外部交流电源实施管理单元、供您参考。

谢谢。此致、
钱德·帕达利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赞!

    一般而言、电流配置可以满足大多数应用的要求、您也是如此。 那么、您是否运行交流分析并发现当前配置存在一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    范帅

    感谢您的答复。

    因为我不知道外部交流电源实施的影响。
    因此,我不确定我是否面临任何问题。

    我尚未运行仿真、因为我不清楚交流电源实施的影响。


    我只想确保在实施外部交流电源后、不会对我的仿真结果产生影响。

    昌德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赞!

    明白。 运行仿真后、您可以告诉我结果、我可以帮助您再次进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    范帅

    使用一个标记进行仿真、我无法使用波特图-双 Y 轴标记来运行仿真。

    连接相应的扣具以供参考。

    根据弹出窗口、最小1或最大3个标记适用于晶体管和二极管模型。

    此外、我的设计中没有任何晶体管或二极管。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chand:

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu Wang:

    我的查询有任何更新吗?

    谢谢。
    钱德·帕达利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chand,请等待2天回答此问题。 Shuai 将在他的商务旅行后给你反馈,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赞!

    此 PSPICE 平均值模型可能存在某种配置错误。 提供您的 SCH、我可以为您进行手动计算。 另一种快速方法是使用 webench。