Other Parts Discussed in Thread: LM5146
您好!
我 在 DCM 模式下使用 LM5146、并有一些问题需要澄清。 数据表显示二极管仿真过零阈值为[-5、0、5]mV。 我认为在正常条件下、过零阈值应在室温下接近0mV。 我在空载条件下使用48V 输入测试了 LM5146EVM。 实际的 ZC 电流接近-500mA、该电流超出了13mΩ、5mV/ZC]的范围13mΩ。 另一个 EVM 是相同的。
1.您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 对于该规格、大规模生产的典型值是多少?

2.另外、我想知道其他两种规格对过零检测重新分级的方式是什么。

BRS、
吕菲