This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:过零检测理解

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198457/lm5146-zero-cross-detect-understanding

器件型号:LM5146

您好!

我 在 DCM 模式下使用 LM5146、并有一些问题需要澄清。 数据表显示二极管仿真过零阈值为[-5、0、5]mV。 我认为在正常条件下、过零阈值应在室温下接近0mV。 我在空载条件下使用48V 输入测试了 LM5146EVM。 实际的 ZC 电流接近-500mA、该电流超出了13mΩ、5mV/ZC]的范围13mΩ。 另一个 EVM 是相同的。

1.您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 对于该规格、大规模生产的典型值是多少?

2.另外、我想知道其他两种规格对过零检测重新分级的方式是什么。

BRS、

吕菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luffy、您好!

    您可以使用 SW 和 LO 进行探测吗? 您可能会看到电感器电流上出现振铃。

    还要确保您的探头消磁并实现零、并且电流环路应位于 VOUT 侧、而不是 SW 侧。

    二极管仿真会自动启用软启动、即使在 FPWM 模式下也是如此。 对于 FPWM 模式、阈值逐渐上升200mV、直到被禁用。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的支持。 如下所示附加了 SW 和 LO 波形。 过零检测阈值看起来接近甚至低于-5mV。

    我们知道、与 FPWM 模式相比、DCM 操作在轻负载下具有更高的转换效率。  DCM 中的开关频率将与 FPWM 相同。 在 DCM 下、LM5146在较低开关频率下工作吗? 我想要在 DCM 下运行的固定开关频率、这就是我需要了解真正的过零检测阈值范围的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luffy、您好!  

    振荡器频率在 DCM 中不会改变。

    在非常轻的负载下、可能会出现脉冲跳跃的情况、但我认为此器件不会出现这种情况。

    我明天必须在实验中对此进行仔细检查。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里有任何更新吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luffy、您好!  

    此器件不会更改开关频率、

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多