This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:具有5V 钳位的 TPS259531DSG

Guru**** 2512025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201191/tps2595-tps259531dsg-with-5-v-clamp

器件型号:TPS2595

您好!
我们电路板的电源输入电源轨之一可能会在2.7V 到5V 之间变化。我们需要在此电源轨上使用板载过压保护电路。 (任何超过5 V 的电压,错误地插接不应损坏电路的其余部分)

我们计划为此使用 TPS259531DSG。 但请注意、过压保护钳位电压为5.7V。 您是否有任何器件可以将其钳位在5V (或最坏情况下为5.5V)?

我们更喜欢具有"自动重试"选项的器件。  请提供您的建议。

此致
比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binu:

    您可以检查此设备 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25200.pdf?ts = 1677650738611&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    它具有更严格的 OVC 规格。

    您是否可以考虑使用 OVLO 器件?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  所提供的链接看起来很有希望。  唯一需要关注的是 、最大电流限制提到为2.9A、 我们可能需要在短暂的上电时间内稍微增大电流(约3.5A 至4A)。  如果您在此系列中有更高电流的器件、敬请告知。

    理想情况下、我们只担心电压保护的上限。  我认为 OVLO 也应该有所帮助。

    此致

    比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binu:

    您可以查看此型号:  

    您还可以查看 TPS25970/TPS259474器件。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    我们前面提到了电路的 TPS259573。

    我们的输入将从2.7V 变至5.5V、我们需要5V 过压保护。

    随附了为此准备的原理图。
    您能否确认这种情况下的 VCC_VIN_OVP 不会超过5V

    最大电流要求为3.8A

    主要由于空间限制、我们认为是陶瓷电容器、而不是极性电容器。 希望这是好的,请确认。

    希望 RFLT 可以是10K

    等待您的宝贵反馈。

    此致

    比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们的了解、从电源连接到 EN/OVLO 引脚和 GND 的电阻分压器对过压阈值进行编程。

    在这种情况下,如果输入电压发生变化(在我们的情况下,从2.7V 到5.5V ), EN/UVLO 处的电压基准自然会发生变化,对吗?

    确切地说、我们将 VOVLO 设置为5V (因为这是可编程过压
    锁定装置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binu:

    原理图看起来没有问题。

    突出显示电压固定为1.2V。 现在、根据您的电阻分压器、当 VIN 大于5V 时、比较器+输入将获得大于1.2V 的电压、而比较器将检测到此情况并关闭 FET。

    OVLO 的响应时间为3us。 比较器检测到1.2V 后、在 FET 关断之前通常需要3us 的时间。 在响应时间内、VOUT 将跟随 VIN。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal。  我们将继续介绍此电路。  希望使用陶瓷电容器和上拉电阻值没有问题。