请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 大家好、
我想使用 BQ298000RUGR 来保护我的3.7V 锂聚合物电池、但我不理解数据表上的原理图。
如果您能告诉我、RSNS 的值应该是什么、"缩放系统复位时序的 RC 值意味着什么"、以及外部 FET 过驱控制是什么、都会非常好。

此致、
达尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想使用 BQ298000RUGR 来保护我的3.7V 锂聚合物电池、但我不理解数据表上的原理图。
如果您能告诉我、RSNS 的值应该是什么、"缩放系统复位时序的 RC 值意味着什么"、以及外部 FET 过驱控制是什么、都会非常好。

此致、
达尼洛
您好,Danilo,
所有这些信息都位于 数据表。 参阅 第 8.3.7节关于 FET 覆盖和器件关断的 CTR 以了解 FET 过驱控制的说明。
RSNS 是检测电阻。 这用于电流保护。 需要根据需要触发 OCD/OCC/SCD 保护的时间来调整该大小。 这取决于器件的阈值和使用的感应电阻器。 要查看我们的已发布器件列表和阈值、您可以在 第 5节器件比较表 。
中提供了一个检测电阻器选择的小示例 第 9.2.1.2节详细设计过程 。 通过 BQ298000RUGR 和1m Ω 检测电阻、您的阈值将是:
希望这对您有所帮助!
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙