This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:存在充电电压时 BQ27Z746无法唤醒

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201871/bq27z746-bq27z746-does-not-wake-up-when-charging-voltage-is-present

器件型号:BQ27Z746

你好。 出现充电电压时、BQ27Z746无法唤醒。 通过一个47k 的电阻器来持续拉低 ENAB 输出。 本主题中已经讨论了该问题。

e2e.ti.com/.../bq27z746-not-moving-out-of-shutdown-mode-when-charger-is-present

有没有解决这个问题的办法?

是否可以将 ENAB 输出保持悬空? 在这种情况下、充电电压唤醒工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将/enab 保留为悬空状态、则不会启用器件。 您必须将其连接到 PACK-才能启用唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 。  是的、当 enab 悬空时、器件在关断模式下失去 i2c 连接、但在 Vpack 电压出现时会唤醒-在真实器件上进行测试。 当 ENAB 下拉时、器件不会从 Vpack  电压中唤醒。 我们已决定不使用  基于时间的关断
    模式、仅在电池电压非常低时基于电压的关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /enab 应在进入关断或运输模式之前(以及在这些模式下)为高电平、并应为低电平以通过此引脚退出低功耗模式。 不应该一直拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开发电路时、我们以数据表中的典型应用为指导、在该应用中 ENAB 被显示为持续下拉。 如果不需要、则在典型的应用中应显示已连接到主机。 否则、数据表会误导开发者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不理想、因为它会影响关断/唤醒功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢介绍