This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:原理图审阅

Guru**** 2694545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202386/tpsm8a28-schematic-review

器件型号:TPSM8A28

您好!

我的客户已请求 TI 审核 TPSM8A28RDGR 设计。

请检查以下电路是否有任何问题?

e2e.ti.com/.../TPSM8A28RDGR.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    以下是我对 SCH 的评论:

    • VCC 不应超过绝对最大值6V、否则器件将损坏。 如果您在输入端出现尖峰、它会使 VCC 引脚承受
    • 同样的注释也适用于 PGOOD、绝对最大值为6V。
    • 我不知道您的最大电流、请相应地设置 R_trip、并使电感器不会饱和。 使用数据表中的等式5为每个单位设置该值,因为它们都具有不同的 VOUT。
    • 对于器件28和29上的单端检测配置、VSNS 短接至 AGND。
    • VOUT = 0.5x (RtoP/Rbot + 1)。 我在你的 SCH 中看到这个方程。 没错。 基准电压为600mV。 您的反馈设置在 U28和 U 25上正确、在 U29上错误。
    • 添加 CFF 封装尺寸、以防需要
    • 我不确定 VOUT 纹波要求以及瞬态期间的欠冲/过冲要求、可能需要仔细检查每个单元的 COUT。 也将 ESR 保持在低电平。  

    谢谢!

    Tahar