This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:原理图审阅和放大器;问题

Guru**** 2514305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201844/bq25173-schematic-review-question

器件型号:BQ25173

您好!

客户希望通过应用 BQ25173为超级电容器充电。

请查看原理图。

快速充电电流为0.3A/VREF 3.52V

添加、客户的问题。

Q1:VUSB 未连接(IN =悬空)、SUPERCAPAICTOR (OUT = 3.6V)条件

/CE 引脚低电平-静态电流? /CE 引脚高电平-静态电流?

Q2:为什么将 FB 的底部电阻与 GND 连接和将其与/GND 连接之间存在电流 PG 差异?电流差异是多少?

Q3: 对于/STAT 和 PG,我希望从主机获得以下带有上拉的输入。 有可能吗?

-/usb : PG 检测

- STAT:充电、充电完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    关于1、当未连接任何输入时、/CE 功能不激活。 它应该与 EC 表 IQ_OUT 中指定的值相同。

    关于2、PG 是一个开漏输出。 您可以参阅数据表第11页的功能方框图、它通过 NMOS 接地。 如果反馈电阻分压器连接到 GND、则通过这两个电阻器的泄漏电流将始终存在(I = V/R)。 如果它连接到/GND、当 PG 悬空时、NMOS 将 PG 连接到 GND 关闭。  因此、泄漏电流会更低。

    关于3、您指的是哪种 USB 检测? 如果您只想检测是否插入了有效的输入源、则选择是。 只有在插入了有效的输入源时、/PWM PG 才会被拉低。

    有关充电状态操作、请参阅第13页的表7-1。 在 BQ25173上、当 VFB<VFB_REF 的98%、STAT 引脚为高电平时。 当 VFB>VFB_REF 的98%时、STAT 引脚为低电平。