This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS79318-P2P:TPS79318YZQR EP 解决方案

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A10, TPS793, TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202323/tps79318-ep-tps79318yzqr-p2p-solution

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TPS793TPS7A20、TPS7A10

大家好、  

我们是否有适用于 TPS79318YZQR 的 P2P 解决方案?

谢谢。

Br

梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Mason、  

    我会建议查看 TPS7A2018PIYCKR 、这些器件的尺寸同样小、不是 P2P、而是性能提高。  

    另一个需要注意的问题是 TPS7A1018PYKAR、它采用相同的封装、但引脚排列不同。  

      TPS793 TPS7A20 TPS7A10
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 固定输出 固定输出
    Iout (最大值)(A) 0.2 0.3 0.3
    输入电压(最大值)(V) 5.5 6 3.3
    输入电压(最小值)(V) 2.7 1.6 0.75
    输出电压(最大值)(V) 5.4 5.5 3
    输出电压(最小值)(V) 1.22 0.8 0.5
    固定输出选项(V) 1.8、2.5、2.8、2.85、3、 3.3、4.75 0.9、1.05、1.2、1.5、1.8、 1.825、1.85、2.2、2.4、2.5、 2.7、2.8、2.85、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6、4、 4.2、4.5、5、5.5 0.6、0.8、1.05、1、1.1、 1.2、1.5、1.8、2.5、2.8 3
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 44 60 36
    噪声(uVrms) 32 7 110
    精度(%) 2 1.5 1.5
    Vdo (典型值)(mV) 112 110 70
    Iq (典型值)(mA) 0.17 0.0065 0.0016
    热阻 θ θJA (°C/W) 178 179.1 169.4
    最小封装面积(mm2) 0 0.379456 0.8814
    封装类型 DSBGA、SOT-23、SOT-23 DSBGA、SOT-23、X2SON DSBGA、WSON

    谢谢。  

    麦基拉