请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 主题中讨论的其他器件:TPS793、 TPS7A20、TPS7A10
大家好、
我们是否有适用于 TPS79318YZQR 的 P2P 解决方案?
谢谢。
Br
梅森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 Mason、
我会建议查看 TPS7A2018PIYCKR 、这些器件的尺寸同样小、不是 P2P、而是性能提高。
另一个需要注意的问题是 TPS7A1018PYKAR、它采用相同的封装、但引脚排列不同。
TPS793 | TPS7A20 | TPS7A10 | |
AEC Q100标准 | 否 | 否 | 否 |
输出选项 | 可调节输出、固定输出 | 固定输出 | 固定输出 |
Iout (最大值)(A) | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
输入电压(最大值)(V) | 5.5 | 6 | 3.3 |
输入电压(最小值)(V) | 2.7 | 1.6 | 0.75 |
输出电压(最大值)(V) | 5.4 | 5.5 | 3 |
输出电压(最小值)(V) | 1.22 | 0.8 | 0.5 |
固定输出选项(V) | 1.8、2.5、2.8、2.85、3、 3.3、4.75 | 0.9、1.05、1.2、1.5、1.8、 1.825、1.85、2.2、2.4、2.5、 2.7、2.8、2.85、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6、4、 4.2、4.5、5、5.5 | 0.6、0.8、1.05、1、1.1、 1.2、1.5、1.8、2.5、2.8 3 |
使能 | 是 | 是 | 是 |
电源正常 | 否 | 否 | 否 |
输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
PSRR @ 100KHz (dB) | 44 | 60 | 36 |
噪声(uVrms) | 32 | 7 | 110 |
精度(%) | 2 | 1.5 | 1.5 |
Vdo (典型值)(mV) | 112 | 110 | 70 |
Iq (典型值)(mA) | 0.17 | 0.0065 | 0.0016 |
热阻 θ θJA (°C/W) | 178 | 179.1 | 169.4 |
最小封装面积(mm2) | 0 | 0.379456 | 0.8814 |
封装类型 | DSBGA、SOT-23、SOT-23 | DSBGA、SOT-23、X2SON | DSBGA、WSON |
谢谢。
麦基拉