This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:如何并联 PMP8740的多个电源模块?

Guru**** 2511745 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP8740, UCC29002, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201273/ucc28951-how-multiple-power-module-of-pmp8740-can-be-paralleled

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: PMP8740UCC29002UCD3138

您好!

我将设计电池充电器并使用 UCC28951。 我需要知道 如何以数字方式并联多个充电器。  

我已经浏览了 PMP8740的原理图、但不明白是如何实现的。

谢谢。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的询问,目前正在审查之中,我很快就会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试使用模拟控制来并行、则可以使用 UCC29002负载共享控制器。

    您有第二个选择、使用模拟负载共享。  您需要将功率级设计为峰值电流模式控制。  一个功率级就是主控控制器、您可以使用它的电压放大器来控制并行运行的所有其他功率级。  其他功率级控制器需要将电压放大器设置为跟随器、然后将主电压放大器输出馈入从转换器电压放大器同相输入。  这将导致所有功率级共享电流。

    如果您正在寻找一款数字控制移相全桥转换器、那么 UCD3138应该能够完成此任务。  通过以下链接可查看此器件的数据表。  如果您有关于 UCD3138的问题、请在主题标题中重新发布 UCD3138、以便相应的应用工程师能够回答您的问题。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucd3138

    如果这解决了您的问题、请在该主题链接结束时点击"Resolved"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    谢谢你的答复。 在没有 UCD3138的情况下 PMP8740中是如何实现并联的?我没有在原理图中看到 UCD3138。  

    我将尝试解释我从 PMP8740中学到的知识、如果我弄错了、请指导我。 假设已并联3个2kw 电源、其中1个是主电源、2个是从电源。 主设备将与 BMS 以及从设备通信。 如果要求电流为150A、则主器件将向每个从器件发送50A 的电流基准、以便所有3个电源共同提供150A 电流。 此处、即使所有3个电源控制器的相位未 同步、也不会导致任何问题。 如果这是正确的、那么我可以轻松实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的最新咨询正在审核中、我会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是"我正在设计电池充电器并使用 UCC28951。 我需要知道 如何以数字方式并联多个充电器。"

    UCC28951是一款模拟相移全桥控制器。  UCD3138是一款可用于相移全桥应用的数字电源控制器。  您还可以并行运行多个采样。  如果您希望执行数字控制、那么 UCD3138将是您的正确电源控制器。

    您对 UCC28951负载共享的想法是正确的。   即使它们未同步、它们也将加载共享。  

     

    如果您确实想同步转换器、这是可能的。   以下链接将为您带来一份应用手册、其中显示了如何同步多个相移全桥控制器。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua609

    如果这解决了您的问题。  请在主题帖末尾选择已解析。

    此致、