This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:器件选择。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202315/bq24650-selection-of-devices

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25798

大家好、

我们正在寻找一个能够控制 MPPT 并且满足以下技术规格的 BQ。

*规格
太阳能电池板输入电压:  10V~23V
电池:酸化学(13.6V/4Amax)

如需更多信息、请告诉我。

此致。
Kengo.






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    两个 MPPT 选项是 BQ25798和 BQ24650。

    BQ25798是一款集成式降压/升压电池充电器、具有 MPPT 和 I2C 控制、最大输入电压为24V、最大18.8V 充电电压、最大充电电流为5A (假设当然有充足的输入功率)

    BQ24650是一款独立降压充电控制器、具有 MPPT 和最大28Vin、最大26V 充电电压和最大10A 充电电流。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔