This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:CVCC 连接和布局方法

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202361/lm25143-cvcc-connection-and-layout-method

器件型号:LM25143
主题中讨论的其他器件:PMP31202

请告诉我以下关于 CVCC 连接方法的两点。

①The 数据表描述了 VCC PGND1和 VCC PGND2通过电容器连接。

这是否意味着通过公共 PGND 连接两个电容器?

数据表中说明也必须连接 VCC、但从数据表和 EVM 布局来看、它看起来与 VCC 和 PGND1/PGND2引脚连接了电容器不同。

② PMP31202仅连接了一个 CVCC 电容器(4.7μF)。

如果我关心布局、是否可以连接单个 CVCC?

如果没有问题、是否有除 PMP31202之外的推荐布局?

https://www.ti.com/tool/PMP31202

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satoshi

    如果使用两个 VCC 电容器、  

    • 1)将 PGND1引脚连接到1) CH1低侧 MOSFET 的源极连接和 CVCC1的接地连接。
    •  1)将 PGND2引脚连接到2) CH2低侧 MOSFET 的源极连接和 CVCC2的接地连接。
    • 1)和2)应连接到公共电源地。  
    • 在 PCB 上将 CVCC1和 CVCC2的正极连接在一起、VCC1和 VCC2引脚。

    这是 一种仅使用一个电容器的积极方法。 我建议使用两个电容器。  

    - EL