This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50老化和基于硬件的保护

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202279/bq40z50-r2-bq40z50-degradation-and-hardware-based-protection

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

1.对于电芯膨胀降级 、周期计数降级、运行时降级等,其对提高电池寿命的影响是否得到验证?  

2.如果 其中一个基于硬件的保护装置 AOLD、ASCC 和 ASCD1,2跳闸,那么 CHG 和 DSG FET 是否都关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    这些老化方法可降低充电电压和电流、许多电池研究显示、最大充电电压和高充电电流直接链接会导致电池运行状况恶化。 如果您对这些功能感兴趣、以及创建这些功能的原因、我建议您查看一些有关性能下降的 IEEE 电池分析论文、其中将提供一些示例和说明。 电池大学还提供一些不错的开放式参考设计: https://batteryuniversity.com/article/bu-808b-what-causes-li-ion-to-die

    是的、为硬件保护禁用两个 FET。 但是、在固件读取 AFE 寄存器后、一个 FET 将根据触发的保护恢复。

    此致、

    怀亚特·凯勒