This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:不使用电容器时的 UVLO 延迟。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202409/lm5116-uvlo-delay-without-using-capacitor

器件型号:LM5116

您好、专家!

我将使用 LM5116创建24V/2A 电源。 我使用 UVLO 引脚、将两个电阻器连接到 Vin 和 GND。 我需要延迟来自 Vin 的 UVLO 电压、但不想添加电容器、因为我不想处于断续模式。  

是否有可能延迟来自 VIN 的 UVLO? 我应该如何进行? 请告知。

此致、

乔舍尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josel

    您可以添加 RC 滤波器以生成来自 VIN 的" 延迟 VIN"信号、然后将顶部 UVLO 电阻器连接到延迟的 VIN 信号。  

    - EL