This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:无法使用应用程序自定义工具保存二进制文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201157/tps65988-unable-to-save-binary-file-using-application-customization-tool

器件型号:TPS65988

我用了几个月的时间离开了一个项目、在同一个 I2C 器件上有两个 TPS65988器件。  我有一个使用应用自定义工具生成的配置工程文件、其中包含两个 PD 控制器 IC 的配置。 我无法再使用应用程序自定义工具生成二进制文件、因为出现以下错误:

我不确定是什么导致了此问题。  我已经在源代码控制中备份了我的项目文件、因此、我能够检查几个月前使用的正是该文件。  对于如何解决此问题有什么想法?

此致、

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cory:

    您可以通过工程文件和您使用的基本 FW 二进制文件发送、以便我们看一下?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我给您发送了一个朋友请求、以便我可以私下发送文件。

    此致、

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cory:

    我收到了二进制文件和项目文件。  

    您是否正在使用6.1.3 GUI?

    您能否尝试创建一个新项目并从 old.pjt 导入设置、然后查看是否可以保存二进制文件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、我尝试导入设置、但仍然出现相同的错误:

    我使用的是版本6.1.3。  我的固件映像可能已损坏或出现其他情况吗?

    此致、

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cory:  

    我认为您要在 GUI 中直接加载 old.pjt (基于配置文件名称和所用应用程序配置大小)。

    我一端在6.1.3 GUI 上创建了一个新项目、并从您提供的 old.pjt 导入了设置、 二手应用程序配置大小显示为0x239 (569字节)。 项目可能 已损坏或具有多个重复区域。  

    我已将我使用您的设置在直接消息中创建的项目发送出去。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢发送项目、但遗憾的是、我需要访问仅在高级模板中可用的某些功能。

    如果我使用高级模板创建一个新项目、然后导入 old.pjt、则配置大小太大。  但是、如果我使用标准模板创建一个新项目、然后导入 old.pjt、则配置大小为0x239 (我认为这就是您所做的)。

    是否有任何方法可以使用高级配置选项来恢复项目?

    此致、

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cory:

    内部检查后、这似乎是6.1.3 GUI 的一个错误、在这种情况下 、有时从现有项目导入的设置会堆叠在模板设置之上。

    我已将旧工程的所有设置(来自器件1端口1和2、配置集2端口1和2、以及 I2C 控制器事件)复制到我创建的新工程、并且大小变为0x321

    我将通过直接消息将这个新项目发送给您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    这听起来不错。  感谢您这么做。  您是否知道6.1.2中是否也存在错误?  我想我在某处仍然有该版本的安装程序、因此如果可以避免此问题、我可以切换到该版本。

    此致、

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cory:

    据我所知、本期也是6.1.2版。 我们的团队确实计划发布新的 GUI 来解决此问题、但由于某些内部工作流程、时间安排待定。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    这听起来不错。 感谢您的帮助!

    此致、

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的荣幸