This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出功率约为1000W、输出电压为750V。 是否推荐使用 DCDC 降压芯片?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201720/the-output-power-is-about-1000w-and-the-output-voltage-is-750v-is-there-a-dcdc-step-down-chip-recommended

主题中讨论的其他器件:UCC28063A

您好!TI 团队,

输出功率约为1000W、输出电压为750V。 是否推荐使用 DCDC 降压芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    要求 没有太多 细节。  例如、输入电压范围是多少?  是交流还是直流?

    但是、支持1000W 功率的拓扑是半桥、全桥和相移全桥。  您可以在 TI 的网站上搜索以查找合适的控制器和/或参考设计。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric M ü,

    它主要用于灯板、输入电压为780~850V。 希望在之前的单级 PFC (UCC28063A 方案)中添加一个降压电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    780Vin、850Vin 和750Vout 的降压转换器将以88%至96%的占空比运行。  这是一个非常高的占空比、不会为设定点/组件容差、非重叠时间偏差、损耗或负载瞬态留下任何裕度。

    如果您确定想要降压拓扑、请创建一个新的 E2E 帖子、并提及 BUCK 以及您的输入/输出要求、它将路由到降压转换器组。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric M ü,

    我们可以向客户推广其他扩展和补充方案、以供参考、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我不确定这意味着什么。  如果我们已完成、请考虑单击"已解决"按钮。

    谢谢。

    埃里克