您好-
在我的应用中、我使用 TPS259570器件、其 ILM 电阻为2kΩ±0.1%。 我使用高精度 ADC 监控 ILM 电阻器、并且 TPS259570的输出端具有可配置的恒流灌电流。 当 TPS259570输出端的所有器件被禁用时、我看到 Vilm (Rilm 上)上的电压稳定为7.2mV -这相当于输出端的~μ V 13mA。 我知道这是准确的、因为我可以打开我的恒定50mA 电流吸收器、并且可以看到报告的电流被适当表示(50mA +~13mA 来自 Vilm 的标称偏移)。
TPS259570的输出端是否存在某种情况会导致2kΩ 电阻器上的~7.2mV 恒定测量值?
对此有何指导?
谢恩