This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3290:LM3290-91-1EVM 的替代产品

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3290, LM3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199136/lm3290-alternative-for-lm3290-91-1evm

器件型号:LM3290
主题中讨论的其他器件: LM3253

大家好、

一位客户之前在 其项目中使用 LM3290-91-1EVM、并正在寻找替代器件。

我知道 LM3290/91器件没有直接替代产品、但我想知道是否有其他转换器可以满足以下客户应用的要求:

包络跟踪板与射频功率放大器一起使用(根据输入射频信号来自适应调整功率放大器的电源电压)。 我认为任何类型的实现包络跟踪的评估板都适用于我们。 如果评估板包括包络跟踪器和功率放大器、则效果会更好。 例如、具有约3.5或4.5 (低于6GHz)中央频率且带宽高达100 MHz 的射频 PA。

感谢你的帮助。

此致、

马尔文