This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:输出电压不正确、始终比输入电压低200mV

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200616/tps61021a-incorrect-output-voltage-always-200mv-less-than-input-voltage

器件型号:TPS61021A

您好!

我正在使用 TPS61021A 通过以下电路将3V 升压至3.3V。 电源是2节串联 AAA 电池。

稳压器的输出始终比输入电压低200mV (即、当 VIN 为3V 时、VOUT 为2.8V)。 我已经将输入电压从1.8V 调节到了4V、并且输出总是比输入任何值低200mV。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MB:

    TPS61021A 的负载电流是多少? 是否检查了 R2 R3 C4的焊接情况以及 FB 电压?

    谢谢。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器的输出端当前无负载。  

    我检查了 R2、R3和 C4、焊料正常。

    FB 电压为0.704V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R2、R3和 C4、焊料为 GO

    尊敬的 MB:

    我想 IC 已经损坏了、可以尝试一下新的器件吗?