This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641原理图审阅。

Guru**** 2582315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200067/tps92641-tps92641-schematic-review

器件型号:TPS92641

尊敬的 TI 团队:

申请审核 TPS92641的原理图。

输入电压:DC48V

输出电压(LED 灯串电压- VLED) :DC45V

LED Vf:3.2V

LED 电流(ILED):7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

        正在等待您的回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能快速获得这方面的支持吗?。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能快速获得这方面的支持吗?。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    我将进行快速回顾、下周早些时候与您联系。 您也可以按照数据表中的设计流程进行操作。 您所需的开关频率和电流纹波是多少?