This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2754:PWM 调光

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201089/lm2754-pwm-dimming

器件型号:LM2754

您好、团队成员:

是否可以使用 PWM 信号对该器件进行调光?

如果我向 EN 引脚施加 PWM 信号、是否可以进行调光?

如果我对 R_set1使用数字电位器、也可以动态地调节此器件的亮度。

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    为了实现 PWM 功能、您可以尝试将 PWM 信号应用于 TX 引脚。 当 TX 引脚为高电平时、LED 电流由 Rset1设置。 当 TX 引脚为低电平时、LED 电流由 Rset2设置。 您可以选择 Rset1和 Rset2来调整 LED 电流。 请参阅数据表中的表1逻辑控制引脚。