This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS2597 ILIM 引脚

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201328/tps2597-tps2597-ilim-pin

器件型号:TPS2597

大家好、

是否建议在并联 RLIM 中添加一个10p 电容器? 看起来不在数据表中。

数据表中表示、不使 ILLIMIT 引脚预合电容>50pF 导致不稳定、原因是什么? 谢谢!

此致、

罗宾·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    大寄生电容会导致 ILIM 环路变得不稳定、尤其是在较低电流限制设置条件下、并且还会影响精度。 请勿添加任何帽。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    如果可以向我显示一个电路、说明为什么环路稳定性与此相关? 谢谢!

    此致、

    罗宾·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    电流限制功能是一个闭环。 我们向 ILIM 引脚拉取电流。 ILIM 引脚产生的电压将馈入比较器。 由于 ILIM 引脚是反馈环路的输出、并且我们知道当输出的极点具有正实部时、反馈环路变得不稳定。 现在、极点位置取决于 ILIM 引脚处的电容器。 在 ILIM 引脚上增加电容将使磁极向右移动。  

    为什么要在 ILIM 引脚处添加电容器?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道在哪里客户得到建议添加一个10pF 并联,使启动 senario 更稳定. 我不知道这是一个真实的故事。

    此致、

    罗宾·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    不建议向客户添加 CAP 并遵循数据表指南。

    此致

    G·库纳尔