您好!
我希望您的反馈了解 bq25619在以下2种情况下的行为:
1) 1)我们有一种应用场景、在这种应用中电池充电器始终连接到 Vbus 的电源。
在这种情况下、我们的器件持续连接到外部电源。 器件正常工作、这意味着 VSYS 输出(Isys)会持续消耗电流。
电池始终保持连接、因此 bq25619将持续为电池充电。
有时、假设2小时后、电池将充满电、设备将继续工作。
在这种情况下、我们希望停止充电过程、以减少电池的使用。
我们想知道在外部电源始终连接、持续负载连接且电池充满电的情况下、bq25619器件是否具有某些预期行为。
我们是否有办法断开电池以避免持续充电?
2)另一种情况 si 隔夜充电。
在这种情况下、器件关闭、Isys 电流(关闭状态)非常低。
在这种情况下、电池将达到完全充电状态、并且 Isys 消耗很低。 这种情况下的预期行为是什么?
夜间充电会发生什么情况?
谢谢。
莱昂纳