This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:输出电容 COUT 问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202137/tps1663-output-capacitance-cout-problem

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: LM5145

尊敬的:

,到需要热插拔、系统电源输入为24V-55V。如果客户需要使用电子保险丝 TPS1663 将其置于 LM5145的正面、以实现热插拔保护。

查看 TPS1663评估板电路、输出引脚具备1000uf 电解电容。

该电解电容器的功能是什么?

如何计算 COUT 电容?μ F 以及是否可以将其消除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    该电容用于在电子保险丝启动时模拟负载。 该电容器选择取决于您的设计要求。 电子保险丝也可以在没有电容器的情况下工作。

    此致

    G·库纳尔