This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65140:瞬时开关65140、Vout 输出和输入电压为5V、关断后、等待2s 启动、Vout 输出正常12V

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201723/tps65140-instantaneous-switch-65140-vout-output-and-input-voltage-are-5v-after-shutdown-wait-2s-to-start-vout-output-normal-12v

器件型号:TPS65140



关闭后、需要等待2S、您可以在开启后正常输出12V。 如果它被立即关闭再被打开、芯片输出只有5V、这与输入电压一样。 我们需要的正常电压是12V、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    1.您能否在器件"立即关断并导通"后测量 EN、ENR 和 PG 的电压?

    2."关断和导通期间12V 的输出电压波形对于分析这个问题更有帮助。

    3.如果您断开12V 输出电压的负载、IC 在关闭并立即开启后是否会成功重新启动?

    Br

    帕特里克