This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:AMON 输入

Guru**** 2554780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202102/ucd90320-amon-input

器件型号:UCD90320

当连接到一个低阻抗电压源时、建议 AMON 输入有200 Ω 的电阻器。 这是什么原因呢? 如果我将低压电源轨直接连接到 AMON 输入、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是用于 ESD 保护。如果不存在外部分压器、我们强烈建议使用这200电阻器

    此致

    颐和