This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22970:ON 引脚

Guru**** 2619835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22970, TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196975/tps22970-on-pin

器件型号:TPS22970
主题中讨论的其他器件: TPS22992

团队成员、您好、寻求一些建议以找到可能的解决方案。

TPS22970、产品说明书未指出 ON 引脚可直接连接到 VIN、而不是 GPIO 控制器。  我能否成功地将 ON 引脚连接到 VIN 并在热插拔 VIN 期间正确控制浪涌电流。

提前感谢您。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    如 Kalin 提到的、您将无法将 VIN 连接到 ON、因为这会导致压摆率出现问题。 使用我们更新的器件系列(例如 TPS22992)、您可以顺利执行此操作。


    T·洛根
    应用经理-电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    TPS22963/4是否能够终止至 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    不是、只有较新的 TPS2299x 器件针对这种用例提供保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确定端接到 VIN 所需的 RC 延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确定连接到除 TPS22992之外的负载开关上的 VIN 所需的适当 RC 延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、我们不建议将 ON 连接到 VIN 引脚、因为我们没有防止压摆率异常所需的 RC 延迟的可靠指导(这不是器件测试流程的一部分)。 如果应用要连接到 VIN、我们建议使用99x 系列器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里提到了需要的 RC 延迟。  在哪里可以找到更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS22964怎么样? 数据表提供了没有 GPIO 输入的电源时序的示例布局。  该器件上的引脚直接连接到 VIN、没有 RC 延迟。  请参阅 Rochester Electronics、LLC | Digi-Key Electronics (digikey.com)提供的 TPS22963、64数据表中的第17页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Kalin 的回复后、我咨询了我们的设计团队、建议不要根据用例配置器件。 由于我们无法量化避免压摆率行为所需的确切 RC 延迟、因此我们本质上不建议对器件采用此配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表提供了没有 GPIO 输入的电源时序的示例布局。  该器件上的引脚直接连接到 VIN、没有 RC 延迟。  请参阅 Rochester Electronics、LLC | Digi-Key Electronics (digikey.com)提供的 TPS22963、64数据表中的第17页。  数据表是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我很抱歉,看看你现在在说什么。 对于 TPS22964/65、您可以在定序设置中使用它、如图40中所示。 在这种情况下、器件的序列将按照预期的序列开启。  

    对于 RC 延迟、您只需在 数据表中的逻辑电平上确保 VIN 电平在导通电压达到 VIH 之前100%。 这将确保 VIN 电源轨在启用器件之前处于已知电平。  

    您是否在寻找可以紧密结合的 WCSP 封装选项? 您能否更详细地说明具体应用、以及能否找到与用例匹配的器件/配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    时序不是我的主要问题。  在数据表的图40 (模块1)中、第一个  TPS22964的 ON 引脚直接连接到 VIN、而没有 RC 延迟。  此图/方法是否有效?  或者我是否需要向 模块1负载开关添加 RC 延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我将与设计团队讨论这里的确切条件以及我们在将两个销连接在一起时希望看到的行为。 是否可以通过您 TI 帐户上的电子邮件联系我们以进行跟进? 我将在 解决后返回此处、以实现完整性。