This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:LM5149

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201600/lm5149-lm5149

器件型号:LM5149

我正在使用两个 LM5149芯片获取通过 OR-ing 电路馈电的冗余电源。 我想同步时钟以降低 EMI。 我要问的问题是、馈出同步的初级侧是否下降、而次级侧是否在运行时断开同步、它是否恢复到 RT 线路上的时钟设置、这是否无缝发生或是否存在瞬时断电。 我们不能让系统在任一芯片出现故障时停止输出电压。  

更多详细信息:

下面是试用目标的方框图。 来自底部 LM5149的 Sync Out 将馈送到顶部的 SYNC IN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    没问题、如果 SYNC 中断、内部振荡器将工作。

    这就是我们使用 RT 电阻器设置具有+/- 20%同步频率的频率的原因之一。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、这正是 我希望听到的。