This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:低电压/欠压锁定/压降

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199153/tps54560b-low-voltage-undervoltage-lockout-dropout

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件:TPS54560

大家好、

在我们客户的应用中、  当输入电压大于4.5V 且输出为5V 时、TPS54560BDDA 将停止/锁定。 详情请见下文。

我们正在观察转换器在输入电压>4.5V 时输出电压的下降/锁定情况。 转换器设计为在6.5V 输入电压下运行、生成5V 输出电压。 我们正在观察某些单元在5-6V 输入电压下出现掉出/锁定或变得不稳定的情况。 我们认为器件在最初时表现正常、高于4.5V 输入电压、但是没有表征初始压降/锁定电压、我们将采取进一步措施。 TI 是否有过这种情况的历史? 我们可以提供更多必要的信息。

我告诉客户 、TPS54560BDDA 无法在5V-6V 输入电压和5V 输出下运行、因为降压转换器的输入电压应始终高于输出电压才能正常运行。 我建议改用降压/升压转换器、这是他的响应。

我同意转换器在输入电压小于6V 的情况下不会保持5V 的输出电压、但我们看到输出电压会降至0V、我们认为会达到4V 左右。 当我们观察所述的行为时、到目前为止、它始终是通过更换组件来解决的。 然后、我们可以看到在低至4.2V 至4.5V 的电压下相当稳定地运行。 我们最初构建时并未预先筛选出低电压、因此不知道某个部件在组装和测试期间是否受到损坏、或者最初是否出现了此问题。

现在、我们正在研究更换任何新器件时的低电压运行、以及测试期间的时间。 另一个问题是某些器件的 EN 线从 PCB 布线上被提离并被焊铁触摸。 这可能会导致芯片内的 EN 电路损坏吗?

这里是我们在降低 Vin 直至 Vout 下降(变为0V)的7个器件的样本。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    如果输入电压介于5V-6V 之间且输出为5V、则在某一点、器件将处于压降状态。 输出负载电流越高、输入电压越早会出现压降情况。  输出电压调节所需的最小输入电压在 数据表的公式1中进行了详细说明。 另外、根据数据表 EC 表、以下是 VIN 和 EN 规格:  

      

    为了正确评估器件间的差异、最简单的方法是简单地为所有器件悬空引脚。 在 EN 引脚悬空时、一旦 VIN 上升到4.3V 以上并且 EN 引脚电压超过1.2V、内部上拉电流源就应启用 TPS54560。 是否针对器件1-7执行了此操作?  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的评论。 请在下方查看我们的客户反馈。

    随附的图表显示了我们认为是异常  操作与正常低电压操作的对比情况。 注:忽略洋红色和

    绿色迹线。 在所有情况下、EN 引脚都保持悬空。 这是以前观察到的现象吗?

    e2e.ti.com/.../TPS54560-plots.docx

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    据我所知、这并不是以前观察到的事情。

    好像用新的 IC 替换旧的 IC 后、低压运行正常。

    您是否可以尝试换用另一个新的 IC、然后重新测试以确认 VIN 低于 ~4.2V 会导致器件关闭?

    对原始 IC 进行了哪些测试、它是否可能有一些损坏?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请在下方查看我们的客户的回复。

    IC 表现出了较高的压降。 是否有办法将其作为 RMA 退回以进行评估? 如果有,请提供资料。

    您是否可以尝试换用另一个新的 IC、然后重新测试以确认 VIN 低于 ~4.2V 会导致器件关闭?

    -       我们确实想重新打开该装置,但将继续评估,因为我们得到的单位,以查看和更换零件。

    对原始 IC 进行了哪些测试、它是否可能有一些损坏?

    -       无法确定设备所暴露的所有条件,但相信其中一些温度超过最高运行温度。

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    对于客户退货、请访问以下链接: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    表中列出了建议的操作、具体取决于退货情况。

    此致、

    吉米