This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100超级电容器管理器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201869/bq33100-bq33100-super-capacitor-manager

器件型号:BQ33100
我们在超级电容器管理器电路中使用了 BQ33100、
附件是我们在设计中使用的原理图(典型应用)。
PFA
 
我们 在上电后的头20秒内、MOSFET Q6 (SI4435DY)面临过热问题。
 
 我们 在上电后的头20秒内在 Q6测得的电压:
 漏极和源极之间的电压(VDS)= 3.3V 至1.6V
 漏极电流(ID)= 3安培
 栅极和源极之间的电压(Vgs)=-2.6至-3.2V
 
20秒后、当电容器充电到  
读取为:
VDS = 0V
VGS =>4.5V
因此、请提出 避免   MOSFET Q6 (SI4435DY)发热所需的解决方案。
 
 
此致
M·阿什什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须选择一个 MOSFET、其 RDSon 足够低、能够处理电流而不会过热。 也可以在设计中添加散热器。