This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:TPS65994AE 技术问题

Guru**** 1774975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE, TUSB1104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200170/tps65994ae-tps65994ae-technology-issue

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TUSB1104TPS65994

您好!

我们考虑将 TPS65994AE+TUSB1104用于 Type-C 和 USB 3.2应用、但 现在我们没有用于 I2C 主器件控制的 EC 器件、因此此应用存在以下问题:

1. 我们考虑使用 TPS65994AE 的一个端口并 为下一个新设计保留另一个端口、那么如何设计保留的端口、连接 GND 或悬空?

2.如何识别 不带 EC 的 Type-C 接口的正向和反向插入,而 TPS65994 是否能够自动识别?  

3、如何把 Type-C 的输出速率设置为20Gbps、可以将 TUSB1104的两个端口捆绳到一个端口进行输出吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助推送此案例、我们需要尽快反馈给我们的最终客户、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张亮、您好!

    我将在3月2日的 EOB 会回答您最新的问题。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢 Plesae 的技术支持和我们的终端客户是紧急的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以将其接地并在 TI 应用程序自定义 GUI 的 PORT_CONFIG 寄存器 DISABLE_PD 字段中进行配置。
    2. TPS65994AE 中存在可检测电缆方向的 GPIO 和 I2C 事件。 方向在状态寄存器 plug_orientation 字段中报告。 您可以通过在 Application Customization GUI 中配置 GPIO 来将 GPIO 用作输出。
    3.要设置输出速率、请设置 TX_IDENTITY 寄存器、以在应用程序自定义 GUI 中设置 USB 高速设置。 您可以将 TUSB1104的翻转输入连接到 TPS65994AE 上的 GPIO 输出。

    如果需要有关配置寄存器或 GPIO 的更多详细信息,您可以在 https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=325847∏_no=TPS65994-DESIGN&ref_url=app_psil_pi (位于 https://www.ti.com/product/TPS65994AD?keyMatch=TPS65994AD#tech-docs ,"请求更多信息")上请求《技术参考手册》。

    此致、

    C·吉莱特