This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:ISNS 极性不正确、但未发生 ZCS 事件。

Guru**** 2770895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200339/ucc256403-isns-polarity-is-incorrect-but-zcs-event-does-not-occur

器件型号:UCC256403

当低侧栅极关断时、ISNS 电压通常为负极性、但在某些情况下、正极性会导致开关继续而不会导致 ZCS 事件。
该正常运行是否像 IC 一样?
当使用 BWPrgm=7时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我来联系 IC 设计人员并给您回复。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与内部团队讨论过。  发生这种异常的原因是 ISNS 信号幅度非常小。 应尝试增大 ISNS 信号幅度。 他们还提到、由于 ISNS 信号中存在大量高频噪声、因此需要正确进行布局。 确保 LLC 的初级侧在布局中具有小环路。 这可以通过使用从 Vin 连接到 GND 并靠近开关的高频电容器来实现。

    此致

    马尼坎塔