This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201911/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

您好、TI 团队、

我使用 BQ7694003DBT BMS IC 通过 STM32微控制器进行电池管理。 我使用的是"sluc583"源代码。 我正在读取 电芯电压和电池组电压、结果显示正常。

然后、我将 从 BQ7694003DBT 读取外部热敏电阻(NTC 10kohm)温度。 有时温度显示正常(例如22摄氏度)。 但有时、当我们在初始化后读取温度(开启微控制器)时、会出现-273度的温度。 我不知道为什么有时它显示出错误的温度。 请帮助我解决此问题。

当我再次闪烁(加电)微控制器2到3次时、热敏电阻温度正常。 错误的温度仅在控制器重新编程/闪存时出现。

注:-在初始化或加电微控制器后,如果热敏电阻温度显示正常(22度瓷器),则同时不显示-273度瓷器。

只有在我们为微控制器上电时才会出现这个错误的温度。  

感谢您发送

迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    每2秒测量一次热敏电阻、那么您可能是过早读取寄存器?

    此致、

    马特