主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、
您好!
使用新电池时,我们下载 gg 文件并充电,但电池仍然无法充电的两个问题之一,一个是 OT 标志,另一个是 OC 标志。 OT 超时设置为4小时、充电终止设置为电池终止、因此我不明白为什么要设置这些标志中的任何一个。 您能否查看随附的 gg 文件、并告诉我设置文件中是否有错误?
谢谢!
理查德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的回复、我已随附一份包含失败费用的日志。 该电池组之前充电没有错误。 您能不能看一下日志、让我知道可能的原因是什么、可能它是一个需要调整的设置。 我可以计算出、先设置 OC 标志、然后设置 CTO、但电池电压不接近充电顶部电压。
提前感谢您、
理查德
Richard、您好!
在测试之前、您是否已完成学习循环并找到 GPCCHEM 工具的化学 ID? 您的 LStatus 寄存器显示8、通常它应该是0x06或0x0E、似乎没有执行所有学习步骤。 而且 EOC 点处的 DOD 也是0、电芯2的电芯2可能太高、因此我认为这些设置对您的电池来说是不正确的。
如果电量监测设置不正确、则会轻松设置 OC 标志、因为 FCC 计算不正确。
我会在常见问题解答主页上查看 Impedance Track 和 BQ40Z80电量监测计的应用手册和常见问题解答:
此致、
怀亚特·凯勒