主题中讨论的其他器件:EV2400、
尊敬的专家
使用 SMBus 数据包捕获工具捕获异常数据包。
当屏幕显示"!"时、请执行缺陷产品的充电和放电模拟测试。 当存在异常时、使用 SMBus 数据包捕获工具来捕获异常数据包。 分析后发现 BMS 对应答信号没有响应、导致 DC 板认为 BMS 异常。 无 ACK 数据、如下图所示。 有关详细数据、请参阅附件。

在下图中、在第九个 CLK 中、数据通过被 BMS 下拉而不会对主机做出响应。
2.使用 TI EV2400分别捕获 BMS 数据包、以观察数据包的准确性。
移除有缺陷的 BMS 和直流板之间的3引脚线、直接使用 EV2400来捕获 BMS 数据包、设置每秒读取一次数据的时间、并将其保存到指定文件中。

采集数据的目的是同时对产品进行充放电、并发现有缺陷的产品偶尔出现数据错误